This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:三路/双路电源模式的优缺点

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218459/dp83867cr-triple-dual-supply-mode-pros-and-cons

器件型号:DP83867CR

您好、TI 我在任何地方都没有见过它、但除了双电源具有更高的功耗、不需要额外的1.8V 稳压器和上电序列之外、运行双电源或三电源模式的优缺点是什么。 其中一个是否具有更好的性能、噪声辐射/抗扰度或其他不同之处? 1.8V 电源对芯片有什么作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kshoe:

    是的、回答正确。 双电源和三电源之间的唯一优势是双电源具有更高的功耗、不需要额外的1.8V 稳压器和加电序列。

    --

    此致、

    林希尔曼