This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:时钟输入(XI)建议电容。

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218414/dp83867is-clock-in-xi-recommendation-capacitance

器件型号:DP83867IS

大家好、

根据数据表、它需要与供应商协商 XIPin 的2.5V 时钟源。
对于2.5V 时钟源、建议使用多大的电容?

此致。
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    2.5V 时钟源的推荐电容器如下所示:

    • CD1 = 27pF
    • CD2 = 16pF

    --

    谢谢!

    林希尔曼