This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:RJ45无法与 PHY 建立链路

Guru**** 2949850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218444/dp83822if-rj45-cannot-establish-a-link-with-phy

器件型号:DP83822IF

大家好、

我们客户的一个问题、我将在下面转发、 请您提供一些故障排除建议

在硬件方面、使用 Zynq 的 RGMII 接口连接 DP83822IFRHBR。 在板级调试中、Zynq 可与 DP83822通信、并且还可读取寄存器状态:

IEEE reg[0]= 3100
IEEE reg[0]= 3100
IEEE reg[1]= 7849
IEEE reg[2]= 2000
IEEE reg[3]= A240
IEEE reg[4]= DE1
IEEE reg[5]= 0
IEEE reg[6]= 4
IEEE reg[7]= 2001
IEEE reg[8]= 0
IEEE reg[9]= 0
IEEE reg[10]= 100
REG[F]= 0
REG[10]=2.
REG[11]= 108
REG[12]=0
REG[13]= 800
REG[14]= 0
REG[15]=0
REG[16]= 100
REG[17]=12C1
REG[18]=400
REG[19]= A01F
REG[1A]= 0
REG[1B]= 7d
REG[1C]= 5EE
REG[1D]= 0时生成
REG[1E]= 102
REG[1F]=0

问题在于 RJ45无法与 PHY 建立链路。

此致、

艾米·罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    我可以提出几个问题来进行进一步调试:

    • 我不确定我的理解是否正确、如果我错了、请更正我。
      • 客户面临 RJ45端的链路问题。 RGMII 在客户电路板中工作正常
    • 如果我的理解正确、则客户用于连接 DP83822的链路伙伴是什么?
    • 如果可能、您能否也画出有关客户设置的方框图?

    --

    谢谢!

    林希尔曼