This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214-Q1:请检查原理图并有一些问题。

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214-Q1, TUSB214, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214250/tusb214-q1-please-review-the-schematic-and-have-some-question

器件型号:TUSB214-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB214TUSB216

您好、TI 专家!

我的客户在其产品中测试了 TUSB214-Q1。 您能否先回顾一下原理图?

以下是一些问题;

1.他们测试了 EQ 引脚中的电阻器的0欧姆和3.821K、但没有发现任何差异。

您能找出可能的原因吗?

TUSB214-Q1可以使用外部电阻器和 I2C 控制寄存器来控制交流升压和直流升压。

客户希望使用外部电阻器进行控制。 我应该为它做些什么吗? 现在它们悬空了 SCL 和 SDA 引脚。

3.它们使用长度约为100mm 的特氟龙线对 TUSB214-Q1进行了测试。 它是否影响 TUSB214的性能?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    原理图看起来正常。

    1.在使源发送 TEST_PACKET 之前、请仔细检查测试装置是否连接到 TUSB214-Q1。 您可以参阅应用手册(高速信号质量测试模式- SLLA593)中的测试过程。 查看本应用手册中的测试部分可能会有所帮助(TUSB2XX 实施指南- SLLA392)

    2.在非 I2C 模式下,SDA 引脚必须悬空或接地。 请参阅以下 TUSB214原理图 检查清单。

    3.您是问线路是前置通道还是后置通道? 有关长度、请参阅下面的眼图工作台设置。  

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您的支持。

    对于答案3、它们使用铁氟龙线而不是2m USB A-B 线缆。

    我们应该使用 SMA 至 SMA 电缆来检查眼图吗?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    使用铁氟龙导线代替 USB A-B 电缆是可行的、但我们建议在 USB IF 文本固定装置和示波器之间使用 SMA 电缆 来检查信号完整性和眼图。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您的支持。

    我的客户仍然无法确认 TUSB214的效果。

    您能猜到不工作的原因吗? 下一步我们可以做些什么?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    如果有任何有关上述问题的更新、请告知我。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    很抱歉、我不知道您的问题已发布、未收到回复。

    请阅读以下来自 其他主题的以下客户问题的评论。 请注意、如果您可以告诉客户对此主题提出任何问题以跟踪问题、将不胜感激。

    TUSB214检查操作失败。 -->我想快速回答

    --> ECU 至 TUSB214 : USB 眼图测试=>信号没有变化..

    从 TUSB216电路板中删除了 TUSB216、并使用了 TUSB214 (使用 TUSB214 VCC:3.3V)

    如果客户按照测试装置程序进行操作、现在我们可以从内部接近器件。 由于眼图显示即使升压电平发生变化也没有变化、这意味着器件无法正常工作。 因为客户说他们把 TUSB214-Q1放在了 TUSB216 EVM 上、我会询问客户是否检查引脚兼容性。 请注意、它们的操作并非完全相同。 请参阅 该主题 、了解兼容性。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您的支持。

    我昨天向客户进行了检查、但我们仍然确认了直流升压和交流升压。

    这是我的另一个问题;

    在测试过程中、我们应遵循以下步骤。

    1.检查是否禁用 USB 通信。 (D+和 D-上无数据)

    向 TUSB214施加3.3V 电压。 (包括 RESET)

    2.启用 USB 通信。

    如果我们在 USB 通信开始后施加3.3V 电压、TUSB214现在完全正常工作。 这是正确的过程吗?

    我之所以提出这个问题、是因为 TUSB216不影响该序列。 (首先应用 VDD 或启用 USB 通信、无关紧要。)

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    如上所述、 只允许执行这些步骤来检查性能。

    1. 检查是否禁用 USB 通信。
    2. 应用 VDD。
    3. 通过文本固定装置发送 Test_Packet 模式。

    此致!

    Josh