This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:PCA9545和从器件之间 SDx/SCx 线路上的上拉电阻器

Guru**** 2929740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP103, PCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218595/pca9545a-pull-up-resistors-on-sdx-scx-line-between-pca9545-and-slave-device

器件型号:PCA9545A
主题中讨论的其他器件:TMP103

大家好、TI 团队、
我们将在我们的设计中使用 PCA9545作为 SMBus 开关。
您能否帮助确定 PCA9545和从器件之间的 SDX/SCX 线上没有上拉电阻器是否可以接受?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当通道0被禁用时、两条 BP_I2C_xxx_M0线路将悬空。 这些悬空电压看起来像是有效的 μ I²C 通信。

    如果没有任何其他 μ I²C 器件与此 TMP103具有相同的地址、则应保持通道0始终处于启用状态。

    如果可能、添加上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zhijian、

    I2C 信号在数据线上需要上拉电阻器、以便可以传递逻辑"高电平"。 外围设备(TMP103)似乎也内部没有包含此类上拉电阻器、因此需要它们。  

    我还建议查看  TCA9545A 器件、因为它是 PCA9545A 的较新版本 、同时还修复了 PCA9545A 器件具有的/RESET 勘误表。  

    此致、

    插孔