This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:OS1/OS2输出摆幅电压不匹配

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218587/tusb522p-mismatch-on-the-os1-os2-output-swing-voltage

器件型号:TUSB522P

您好!

您能帮助检查 OS1/OS2输出摆幅电压电平是否有任何描述不匹配? 或者这两个器件不是同一个规格? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    请按照指定的表(控制引脚设置、操作系统中的值为0.9Vpp (900mV)或1.1Vpp (1100mV)。 引脚功能中 OS 引脚的单位 是 拼写错误。

    此致!

    Josh