This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:为 USB 3.0 5Gig 级联2个 HD3SS3202

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216268/hd3ss3202-cascading-2x-hd3ss3202-for-usb-3-0-5gig

器件型号:HD3SS3202
Thread 中讨论的其他器件: TMUXHS4212

您好!

我需要设计 A 4:1 USB 3.0 MUX ( 情况下的电缆长度 ,因为它将直接连接到集线器)。  

我是否可以级联2个 HD3SS3202来实现该目的?

我们已经使用该部件实现了2:1 USB 3.0多路复用器。

我关心的问题是:

1-)带宽问题/信号衰减、但它不是 USB 10G 信号。

2-)具有级联架构的 USB 3.0信号的交流杆菌。 我是否需要在2个多路复用器之间添加额外的组件? (如另一个交流电容器)

此致、
Denis Alain, Eng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼斯:

      建议使用具有更高带宽、2个多路复用器中无需额外组件的 TMUXHS4212。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。 您似乎也有库存! 好消息!

    Denis