This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:D1x D2x 短路

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218578/tusb216-d1x-d2x-short-circuit

器件型号:TUSB216
主题中讨论的其他器件:TUSB211

您好!

我们的客户询问 TUSB216和/或 TUSB211是否工作异常、除非 D1x 和 D2x 短路。 我们知道只要 D1x 和 D2x 连接在一起、TUSB216和 TUSB211就可以正常工作、您能告诉我们这些器件在 D1x 和 D2x 断开连接的情况下是否正常工作、或者 D1x 和 D2x 必须同时短路。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    USB2xx 转接驱动器不需要断开 DP 和 DM USB 线路的连续性、它们会被动地提升 USB 信号。 因此、您可以使 DP 和 DM、或者 D1X 和 D2X 保持短接、并将转接驱动器放置在这些线路的上方。 如果未短接这些引脚、则转接驱动器不会生效。

    此致!

    Josh