This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10002:扩展 MIPI CSI-2传输

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216021/tlk10002-extends-mipi-csi-2-transmission

器件型号:TLK10002

尊敬的团队:

我知道 TI 是否有这样的 IC 、可用于增大 MIPI CSI 接口的范围。

此致

Hari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    您能否说明一下、您是在寻找一款可扩大覆盖范围的 SERDES 器件、还是一款信号调节器件适合您的应用?

    此处列出了几类 MIPI IC。  哪种解决方案适合您的应用?

    https://www.ti.com/interface/hdmi-displayport-mipi/overview.html

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miller:

    非常感谢您的观看

    根据我的了解、MIPI CSI 最大距离是30cm。

    我需要将 MIPI CSI 用于摄像头放置在较远位置(近1米)的应用。

    我正在寻找一款能够扩展 MIPI CSI 范围的 IC。

    我在上一篇文章中提到过这种 IC。

    如果 TI 有任何这样的解决方案、我更喜欢只使用 TI 器件。

    此致

    Hari.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    感谢您询问我们是否有合适的器件。  我们有 一些通用 SERDES 器件、但我不知道有任何专为 MIPI 设计的器件。  很遗憾、 我尚未获悉任何 TI 器件能够很好地替代您在原帖中所提及的 IC。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    我当时对 TI 的 SERDES 器件进行了一些额外的研究、看来我们的 FPD-Link 组提供的器件与您正在寻找的器件相似。  很抱歉 未能尽快找到此内容。  看起来以下器件属于相似的产品类别。  我已经将该主题移到了我们的 FPD-LINK 组、以便他们可以提供建议。

    https://www.ti.com/product/DS90UB635-Q1

    https://www.ti.com/product/TSER953

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    如前所述、我们确实有各种具有不同输入/输出带宽的 SER/DES 器件。  

    与您提供的双向 DES 相比、 DS90UB954是获得汽车认证的双重 DES。 此解串器可与我们产品系列中的任何 ADAS SER 配对、例如 DS90UB953。  

    如果您不在寻找汽车器件、则可以使用 TSER954 和 TSER953