This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560MB410:DS560MB410是否可配置为支持1:2扇出?

Guru**** 2510335 points
Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810, DS560MB410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216943/ds560mb410-is-ds560mb410-can-be-configured-to-support-1-2-fanout

器件型号:DS560MB410
主题中讨论的其他器件:DS560DF810

您好!  

我需要一个1:2扇出缓冲器来支持 PCIe 分析仪场景。 在 TAP、协议分析器等应用中、这样的扇出缓冲器很有用。 请参阅

 LeCroy 的产品( https://teledynelecroy.com/protocolanalyzer/pci-express )。

 

简化的系统图如下所示(这是一个 x1 PCIe 系统)。

 

 

 

因此,我们不需要 PCIe 开关,从概念上讲,它是一个简单的扇出缓冲器,支持32Gbps (至少16Gbps) NRZ 信令。 它可以是一个实电平1:2扇出缓冲器、转接驱动器或重定时器、唯一的要求是它可以同时输出两个副本的高速 NRZ 串行输入信号。

 

我们希望缓冲区能够支持 PCIe 第4代(16GT/s)、第5代(32GT/s)是我们的优先选择。

 

我想知道 DS560MB410/DS560DF810是否可配置为满足此要求(DS560MB410如下所示)。

 

 

你有什么其他建议吗?  您类别的以太网接口和 PCIe 接口中的任何芯片是否 正常?

谢谢

--温博

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wenbo、

    DS560MB410是我们针对此应用所拥有的出色器件。  然而、在 PCIe 中实现它并不简单。  由于该器件专为以太网应用而设计、因此它没有 PCIe 转接驱动器上的一些特定 PCIe 设计注意事项。  该器件没有 RX 检测电路、RX 端接是100欧姆差分电阻、而 PCIe 有两个50欧姆单端连接到内部共模电压。   可能可以找到针对这些 PCIe 特定问题的解决方法。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    谢谢您重播。 根据您的解释、DS560MB410可配置为支持1:2扇出、但对于 PCIe 应用、必须考虑和解决某些 PCIe 特定问题。 这对我来说是个好消息。

    另一个问题是、DS560MB410中的 CDR 是否可以锁定到32Gbps/16Gbps?

    祝你度过美好的一天!

    --温博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenbo、

    是的、您的理解是正确的、DS560MB410可提供1:2扇出、但一些 PCIe 特定问题必须考虑/解决。  DS560MB410是一款线性转接驱动器、  该设备没有任何 CDR、因此无需担心 CDR 锁定问题。  它还具有极低的延迟。  作为线性转接驱动器的一个优势是它能够透明地传递 链路训练中使用的不同前置/后置 TX 设置。 根据数据表、它适用于高达32GBD NRZ 信令。  我认为它适用于32 Gbps 和16 Gbps 的信令。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:  

    很抱歉、我刚刚收到了另一个问题。 DS560MB410只是一款不带 CDR 的线性转接驱动器、这会对 SI 造成负面影响吗? 眼图以32Gbps 运行时是否很难控制? 我认为 DS560MB410已考虑到这一点、SI 不是问题。  希望这是我的最后一个问题。 :)

    谢谢

    --温博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenbo、

    很乐意帮助回答您的问题。  与我们的其他线性转接驱动器类似、DS560MB410采用 CTLE 来补偿通道插入损耗。  该器件旨在 降低插入损耗引起的 ISI。  由于它没有 CDR、因此它不会作为重定时器清除输出。  如果系统的通道损耗在 DS560MB410能够补偿的范围内、我希望 SI 良好。

    使用我们的 IBIS-AMI 模型模拟通道、可以让您的设计更加可靠。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:  

    我获得了有关 DS560MB410的所有需要的信息、我认为该主题可以关闭。 非常感谢您提供详细的回复和宝贵的时间。  

    谢谢

    --温博