This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810:支持1000BASE-KR、10GBASE-KR 和25GBASE-KR

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810, DS250DF810, DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218303/ds560df810-support-for-1000base-kr-10gbase-kr-and-25gbase-kr

器件型号:DS560DF810
主题中讨论的其他器件: DS250DF810、 DS280MB810

您好、TI 技术人员、

对于所有速率1000BASE-KR 及更高版本、DS560DF810是否支持背板以太网 KR 操作?

另外、我对 DS560DF810以及所有封装兼容的重定时器和转接驱动器的完整数据表感兴趣。 谢谢你。

此致、

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    KR 中有两个关键"特性"将其与典型的1/10/25 GbE 信令区分开来。  分别是链路训练和自动协商。  我们的重定时器不支持动态链路训练、因为我们的重定时器具有非线性信号链。  如果链路训练被禁用、我们的重定时器仍可在-KR 应用中使用。  我们的重定时器通过在 CDR 未锁定时启用 CDR 旁路来支持自动协商。  我们的 DS560DF810需要注意的一点是、交叉点模式下不支持此模拟 CDR 旁路、因此该器件在交叉点模式下不支持。  这不会对 DS250DF810等25G 重定时器造成问题。  此外、1000Base-KR 不在 DS560DF810的 CDR 锁定范围内、因此1.25Gbps 数据不支持交叉点模式。

    一般而言、DS560DF810适用于1、10、25和50 GbE、但我想强调-KR 的一些细微差别。  一般而言、如果禁用了 AN 和 LT、可以避免这种细微差别。

    请使用以下链接申请完整数据表。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=268257∏_no=DS560DF810-DESIGN&ref_url=asc_hsdc_hsdc-hssc

    DS560DF810与 DS250DF810和 DS280MB810等8通道25/28G 重定时器/转接驱动器封装兼容。 但是、它具有不同的电源要求、因此不会直接替代。

    谢谢。

    德鲁