This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:如何才能知道这座雕像的发生、并在926中指明了用于客户调试的寄存器?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218234/ds90ub926q-q1-how-can-i-know-those-statue-happen-and-indicate-which-register-in-926-for-customer-debug

器件型号:DS90UB926Q-Q1

大家好、

作为标题。

这在 HUD 应用案例中使用。 我们如何才能知道以下情况的发生、926中显示了哪个寄存器?

HUD LVDS 一般电气故障电路对地短路。

2.驱动程序信息屏幕模块(DIS) LVDS 一般 电气 故障电路 断路。

3.驾驶员信息屏幕模块(DIS) LVDS 总线信号/信息故障不稳定。

4. HUD 组件 故障 组件内部故障 。

Br.

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    用于串行链路故障检测。 926串行链路故障检测能够检测到以下7种情况中的任何一种:
    1.电缆开路
    2.+到-短接
    3.+短接至 GND
    4.-短接至 GND
    5.+电池短路
    6.-对蓄电池短路
    7.电缆连接不正确

    如果出现任何一种故障情况、地址0x1C 的串行控制总线寄存器位0上的链路检测状态为0 (未检测到电缆)。

    可以通过地址0x41的串行控制总线寄存器位[4:0]的链路错误计数来监测链路错误。

    此致、
    Fadi A.