This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:927 IIC 配置透明模式、无法访问928

Guru**** 2843460 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218116/ds90ub927q-q1-927-iic-configuration-transparent-mode-unable-to-access-928

器件型号:DS90UB927Q-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP.

使用 ds90ub927&ds90ub928进行串行解串。

1.是否为此应用提供了配置示例?

2. ds90ub927IIC 配置透明模式,无法访问 ds90ub928 ,0x06配置失败。 927的配置如下

  1.  寄存器

     值

     0x01

     0x03

     0x03

     0xDA 的地址

     0x06

     0x58

     0x07

     0x20

     0x08

     0x20

     0x17

     0x8E

    ----------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    tenghua xu 说:
    1. 是否为此应用程序提供了配置示例?

    您无需进行任何配置即可使这些设备正常工作、当您将它们连接在一起时、它们应该可以正常工作。

    这些器件具有 即插即用功能、您无需更改任何设置、一旦将用于 DOUT+/-的 FPD-Link 通道连接到 Rin+/-、 然后加电、它们应该开箱即可正常工作。  

    确保在 Ser/DES 端将 IDX 设置为正确的地址、并 将 DES 端的 Mode_Sel 设置为正确的引导。  

    tenghua xu 说:
    2. ds90ub927IIC 配置透明模式,无法访问 ds90ub928 ,0x06配置失败。 927的配置如下[/引号]

    您是否有权在 PC 上访问 Analog LaunchPad (ALP)? 如果需要、您可以将您的 PC 连接到927或928的本地 I2C 并向我发送您的信息选项卡的屏幕截图吗? 它应该在上电后立即显示如下所示。

    如图所示、这是我的设置、我将927 EVM 连接到928 EVM、我将使用 ALP 访问 ALP 上的928配置文件、并通过 mini-USB 电缆将我的 PC 连接到928 EVM 以访问928 EVM 的本地 I2C。

    "Information"选项卡显示 DES 为 DS90UB928和 I2C = 0x58,PCLK =34 MHz,SER 为 DS90UB927,I2C = 0x18,PCLK = 33 MHz
    此外、我已锁定 CDR 并建立到串行器的链接。  

    927个寄存器

     寄存器  值 提供反馈意见
    0x00 I2C 地址927是什么?
     0x01  0x03 默认情况下、该值应为0x00
    0x03表示 Ser 卡在复位状态
    这将阻止串行器向串行器发送视频或 I2C 或任何数据(这将导致问题)。您需要确定串行器为什么卡在复位状态?
     0x03  0xDA 的地址 默认值为0xD2
    您有0xDA、这表示启用了位3 (I2C 直通)
     0x06  0x58 如果 将928 IDX 引脚(I2C 地址)设置为0x58、则这是正确的
     0x07  0x20 不适用
     0x08  0x20 不适用
     0x17  0x8E 默认值为0x1E,具有0x8E,这意味着位7:4发生翻转

    此致、
    Fadi A.