This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:DP83TG720R-Q1

Guru**** 2037690 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218085/dp83tg720r-q1-dp83tg720r-q1

器件型号:DP83TG720R-Q1

在 DP83TG720R-Q1数据表中,它定义了以下复位时序:

   

我们有以下问题:

a) VDD 是否包含图中 VDDA VDDIO VDD1P0的所有电源?

b) VDDA VDDIO VDD1P0电源 PHY IC 的哪个模块? 如果 VDDA 和 VDDIO 先出现、VDD1P0稍后出现、或者 MCU 复位导致 VDD1P0电压降低然后升高、这将对以太网通信的建立产生影响?

c)自举锁存的具体功能是什么? 它是否通过 STEL_1引脚(PHY IC 的第14引脚)进行控制?

d)如果 DP83TG720第一次初始化失败,PHY 芯片是否可以再次支持重试初始化? 如果是、当再次重试时如何配置它?

e)在上电时序期间、是否也需要通过 MCU SW 配置硬件 RESET_N 引脚、方法与复位时序相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    图中 VDD 是否包含 VDDA VDDIO VDD1P0的所有电源?

    可以

    /b) VDDA VDDIO VDD1P0电源 PHY IC 的哪个模块? 如果 VDDA 和 VDDIO 先出现、VDD1P0则晚出现、或者 MCU 复位导致 VDD1P0电压降低然后升高、这将对以太网通信的建立产生影响?

    只要您遵循第7.6节中的"时序要求"要求、它们就可以按任何顺序出现。 请注意、除非所有电源轨都已上电、否则 PHY 将无法工作。

    c)引导锁存器的具体功能是什么? 它是否通过 STEL_1引脚(PHY IC 的第14引脚)进行控制?

    中的自举锁存会使 PHY 设置为什么自举。  STRP_1用于搭接 PHY 地址(PHY_AD)、它是用于调整自举模式的引脚之一

    要了解有关自举的更多信息、请阅读数据表中的第8.5.1节"自举配置"、或观看有关自举: https://www.ti.com/video/series/ti-precision-labs-ethernet.html 的该视频

    d)如果 DP83TG720第一次初始化失败,PHY 芯片是否可以再次支持重试初始化? 如果是,当重试时如何配置它?

    初始化失败是什么意思? 初始化失败表示系统中存在某些问题、我们的 PHY 应该不会发生该问题。

    e)在上电时序期间、硬件 RESET_N 引脚是否也需要由 MCU SW 进行配置、方式与复位时序相同?

    上电期间 RESET 应为高电平。

    此致、

    Melissa