This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:10/100Base-T 至100Base-T FX 介质转换

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218058/dp83869hm-10-100base-t-to-100base-t-fx-media-conversion

器件型号:DP83869HM

我正在开发一种10/100Base-T 至100Base-T FX 的解决方案、经检查数据表后它概述、该器件可以在非托管模式下执行100Base-T 至100Base-T FX 转换。

没有回答的问题是、该器件是否可以实现10Base-T 到100Base-T FX 介质转换。

我非常感谢您对此提供任何建议或事先了解。


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们的 PHY 在介质转换方面无法达到交叉速度。 整个信号链上的速度应保持一致。

    此致、

    Gerome.