This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR822:以太网支持

Guru**** 2769075 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR822, DS280MB810, DS250DF810, DS560MB410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217245/ds320pr822-ethernet-support

器件型号:DS320PR822
主题中讨论的其他器件: DS280MB810DS250DF810DS560MB410

您好、TI 技术支持人员、

DS320PR822仅列出了 CXL、PCIe1-5和 UPI 协议支持。  该器件是否也支持以太网使用? 它特别支持1000BASE-KR、10GBASE-KR 和25GBASE-KR?

此致、

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您的器件要求是什么? 我还注意到您在此处发布了有关 DS280MB810的信息: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200714/ds280mb810-redriver-does-not-configure-from-eeprom/4560035?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ds280mb810#4560035

    如果您希望通过 EEPROM 编程对交叉点和链路训练进行引脚控制、我会推荐 DS560MB410。  如果您需要更高级的信号调节、但实际上并不关心链路训练或 EEPROM、那么 DS250DF810会很好地工作。

    DS320PR822主要面向 PCI-Express 应用。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们正在设计用于设计时隙的 DS280MB810。 我们曾希望将其用于以太网和 PCIe 转接驱动器场景、从而为我们的设计提供了比其他设计更大的灵活性。 我们了解到、PCIe 接收器检测依赖于在启动链路训练之前是否存在远端终端。 并且 DS280MB810在每个 Rx 上都具有内部100欧姆差分终端。 遗憾的是、PCIe 需要在每个桥臂上有一个50欧姆的单端接(两对之间为100欧姆)。 因此、事实证明、DS280MB810在没有外部50欧姆端接器的情况下无法支持 PCIe 链路训练、也无法提供所需的双协议支持。

    因此、我们认为 DS320PR822转接驱动器可能提供这种与协议无关的支持。 是的、引脚控制非常好、肯定需要在初始化时进行 EEPROM 编程、如果将来可用、引脚兼容的转接驱动器也会很有用(但目前尚未提供)。

    我们知道 DS320PR822主要针对 PCIe 应用、但我们仍然希望确认它适用于我提到的上述以太网场景。 如果 TI 不希望在此论坛上公开说明这种以太网支持、那很好、但请告诉我。 谢谢你。

    此致、

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您提供更多详细信息。  由于 DS320PR822还没有进行以太网验证、因此很难确切地知道它在以太网系统中的行为方式。  也就是说、它是一种线性转接驱动器、与 DS280MB810类似并依赖于类似的技术。  如果您希望支持 PCIe gen4/5和25 GbE、我们的 DS320PRxxx 产品系列是您会想到的最佳产品。  我认为 DS320PR822有可能在以太网系统中工作、但由于这尚未被验证、我建议进行一些仿真和测试、以确认它是否满足您的系统要求。

    您提到、您希望使用 EEPROM 配置器件。  您会对 PCIe 和以太网使用同一个 EEPROM 吗?  一个问题是、RX 检测的设置通常因 PCIe 或以太网而异。  对于以太网、通常始终端接 RX。  对于 PCIe、RX 检测状态机用于确定端接。  如果您希望将单个 EEPROM 用于 PCIe 和以太网、这会是一个潜在的挑战。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    特定的 EEPROM 负载将由我们的制造团队根据终端客户需要以太网还是 PCIe 来编写。

    另外、感谢您确认以太网操作尚未得到 TI 针对 DS320PR822的确认、我们知道 TI 并未投入所需的特定验证。 然而、如果线性转接驱动器功能与 DS280MB810类似、我们会有很好的把握、它也能用于以太网应用中。 我们会审慎考虑。

    我认为这个案例已经结束、除非您在我们的应用中看到其他问题。 谢谢。

    此致、

    -Mark