This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:能否共享关于最大布线长度和插入损耗规范 DS125BR111的文档?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217009/ds125br111-could-share-document-about-ds125br111-of-maximum-trace-length-and-insertion-loss-spec

器件型号:DS125BR111

大家好、支持团队

能否共享有关最大布线长度和插入损耗规格的 DS125BR111的文档?

我们刚才看到过数据表

9.2.1设计要求
与任何高速设计一样、影响整体性能的因素有很多、本节列出
需要考虑和研究的一些关键领域。
•将整个通道的最大衰减限制为-34dB @ 6GHz。
•采用100 Ω 阻抗布线。 通常、这些是非常松散耦合的、以缓解布线长度差异。

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    以下应用手册提供了对各种材料/应用的预期插入损耗的有用估算(表2-1):

    https://www.ti.com/lit/an/snla347a/snla347a.pdf

    将该模型与 DS125BR111 IBIS 模型结合使用有助于根据应用确定最大布线长度。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    感谢您的分享。

    我们是否有4GHz 插入损耗文档?

    如果有、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    请参阅数据表8.4.3 4GHz 下预期 CTLE 补偿的均衡器设置-除此之外、我们建议使用 IBIS 模型来更好地表征不同频率下的应用。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    我们已经看到勘误表级别4的总损耗为9.5db@ 4GHz、  

    这意味着通道总 插入损耗规格为9.5dB、对吗?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    这是指 CTLE 补偿的插入损耗量- 4GHz 时通道的最大衰减限制为~35dB。 CTLE 在6GHz 下可补偿高达10dB 的衰减、因此最大衰减将从4GHz 下的36dB 略微降低。

    谢谢!

    Evan