This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB551:USB3转接驱动器放置

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217520/tusb551-usb3-redriver-placement

器件型号:TUSB551

您好、专家:

对于 USB3转接驱动器、我们将转接驱动器 放置在 TX 路径上的连接器附近、我们是否需要将转接驱动器放置在 RX 路径的 SoC 侧附近? 或者、可以将 TX 和 RX 转接驱动器放置在连接器附近吗?

我们是否有前置通道/后置通道长度以供客户参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请参阅有关您的问题的常见问题解答 E2E 主题(链接)。

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    根据布局指南建议将转接驱动器放置在靠近连接器的位置、这意味着 TX 和 RX 转接驱动器都需要靠近连接器?

    我的客户在连接器侧遇到布局限制、他们希望将 RX 转接驱动器置于 SoC 侧、是否可以将单通道转接驱动器置于 SoC 侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    可以。  应将其放置在尽可能靠近连接器的位置。

    TUSB551的位置取决于通道的插入损耗。  如果客户知道5Gbps 时 PCB 的插入损耗特性、则可以估算 TUSB551应放置的位置。 同时、请参阅上面我分享的主题。

    此致!

    Josh