This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1167-Q1:TCAN1167EVM 要求

Guru**** 2663285 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1167EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215583/tcan1167-q1-tcan1167evm-requirement

器件型号:TCAN1167-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1167EVM

大家好、

我们需要使用  TCAN1167EVM 板来验证 CAN DDC 芯片。 但在网站文档中有提供、但未提供 EVM 板订购详细信息、

获取这些详细信息需要帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gunasekar、

    您可以在 数据表的硬件开发部分中找到订购 EVM 的详细信息。 请输入所需数量、然后继续结算。 您还可以通过 此处的分销商进行外部订购。  

    我还附上了EVM 用户手册作为参考请告诉我、如果我正确理解了您的问题、我还能提供哪些帮助。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    这里我看到的是 TCAN1162,但我需要 TCAN1167。 TCAN1162没有 SPI 和看门狗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gunasekar、

    它目前正在释放过程中。 我们将给出一个我们所知道的时间表。  

    谢谢。

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 任何替代选项都可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gunasekar、

    目前没有其他选择。 尽管 TCAN1167EVM 应在下周末公开发布。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gunasekar、

    感谢您的等待! 您正在查找的 EVM (TCAN1167EVM)现已在线购买。  

    TCAN1167EVM 链路

    此致、

    插孔