This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C32AT:ESD 保护等级参数

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DS26C32AT, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218104/ds26c32at-esd-protection-level-parameters

器件型号:DS26C32AT
主题中讨论的其他器件: AM26C32

您好!,

我有一位客户使用 DS26C32AT、并且想了解 ESD 等级参数、类似于下图。

本手册未对 DS26C32AT 进行说明。

ESD 问题在使用中经常发生、无法进行通信。 请帮助提供好的建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值表会告诉您测试失败的参数:

    使用具有更好 ESD 保护的器件(例如10Mbps 的 AM26C32)和/或添加外部 ESD 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    Clemens 没错-如果您需要更高集成度的保护、那么可以选择 AM26C32 (我建议尽可能切换使用该器件、因为该器件在设计过程的多个方面极有可能能够提供更好的支持)  

    但是、添加外部 ESD 保护也是提高系统稳健性的潜在解决方案。  

    此致!

    帕克·道德森