This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 太阳能相关 EE 中的明星产品

Guru**** 2872290 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1510, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218025/hero-products-in-solar-related-ees

主题中讨论的其他器件:THVD1510THVD8000

大家好、  

只是想查看我们的明星产品在 Solar Related EE 中。 还请推荐下一代这些英雄产品。

请添加您的评论。 谢谢。  

e2e.ti.com/.../interface-hero-products-in-solar-related-EE.xlsx

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假定、

    之所以选择 THVD1510用于太阳能应用、是因为它具有更高的共模范围并扩展了 ESD 保护、其本质上能够承受电压瞬变和节点之间接地电势的巨大差异。 该器件也是太阳能优化器 EE 以及微型逆变器 EE 的理想选择。

    我还将该主题分配给了我们的 RS-485专家、以便在需要时进一步评论。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    Eric 所说的正确无误- THVD1510仍然是此器件的最新一代、并且对于 Excel 文档中列出的终端设备而言、仍然是不错的选择。

    话虽如此、目前还不是太阳能应用的重要组成部分、但我们开始通过电力线通信 RS-485器件(THVD80x0系列、主要是 THVD8000)扩展到太阳能面板逆变器(主要是快速关断应用)。 我们确实有一份有关高压实现的应用手册- https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slla590/slla590.pdf?ts=1681920096985 - 其中引用了交流电源插座-但同样的系统使用基本相同的架构针对快速太阳能关断逆变器案例进行了测试。 这提供了一个优势、即能够在太阳能面板逆变器系统中的多点之间传输电力和数据。 我认为这是一个有趣的概念、事实可能证明它对您的客户系统很有价值。  

    如果您有任何其他问题、请告知我!

    此致!

    帕克·道德森