This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:需要环境温度更高的解决方案!!

Guru**** 2919910 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218126/tca9546a-need-higher-ambient-temp-solution

器件型号:TCA9546A
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

大家好、

我的客户设计室外 AP 应用。 其环境温度至少可高达95°C。

我们是否有具有更高 TA 规格的类似功能解决方案? 请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    编辑了:

    我们没有 TCA9546A 的 P2P 兼容解决方案满足客户所需的温度要求。

    我们提供 TCA9548A、这是一种8位解决方案、如果将 VCC 调整到小于3.6V、则可以在-40C < TA < 125C 下运行。  

    请告诉我、这是否可能成为解决方案。

    此致、

    泰勒