This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9539:需要环境温度更高的解决方案!!

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539, PCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218129/pca9539-need-higher-ambient-temp-solution

器件型号:PCA9539
主题中讨论的其他器件:TCAL9539

大家好、

我的客户设计室外 AP 应用。 其环境温度至少可高达95°C。

我们是否有具有更高 TA 规格的类似功能解决方案? 请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    TCAL9539是 PCA9539的直接 P2P 兼容替代产品和升级版。 TCAL9539具有更高的温度范围、更低的电源电压和灵活的 IO 端口功能。  

    对于 TI 的收发器、我们的器件产品系列遵循以下命名约定:

    五氯苯甲醚

    TCA

    校准

    PCA 是我们的旧器件,Tcal 是我们的新的和升级的部件。 与校准设备编号相同的 PCA 设备是 P2P 兼容的替代设备。 例如、PCA9539至 TCAL9539。  

    此致、

    泰勒