This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:关于TCAN1044 Ω- Q1的相关问题 Ω

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217844/tcan1044-q1-tcan1044-q1

器件型号:TCAN1044-Q1

1 μ、TI的CAN芯片TCAN1044ADRQ1和TCAN1044DRQ1有什么区别?

 2 μ、TCAN1044是否需要共模电感;A

      TCAN1042在500Kbps以内可以不用共模电感,在TCAN1044的手册里没有找到相关的信息,请帮忙确认一下 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAO、

    感谢您将此发布到 E2E、如果可能、您可以尝试用英语发布所有后续帖子吗?

    1.这两种器件的区别在于针对汽车 EMC 认证进行了 ESD 修改。 在其他方面完全相同。

    2.技术上不需要、完整功能不需要共模扼流圈、但建议为所有 CAN 收发器使用共模扼流圈、以便消除外部来源可能引入 CAN 总线的噪声和瞬态。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett