This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:NVIDIA 项目:USB controller-UPD720201 CAN' t 识别 USB HUB-TUSB8041RGCR 问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216977/tusb8041-nvidia-project-usb-controller-upd720201-can-t-recognize-usb-hub-tusb8041rgcr-issue

器件型号:TUSB8041

大家好:

现在我们有一个 Nvidia ARM 平台的案例、遇到无法识别 USB 集线器 TUSB8041RGCR 的情况。

我们已经使用 AMD 的平台测试了这部分,并发现集线器的功能是通过和正常的。

ARM 平台与 TI 芯片的兼容性是否存在问题、或者 USB 集线器是否有自己的控制器 AVL 来匹配?

有没有人了解到为什么未检测到 USB 集线器?

附加的是拓扑:


附加的是无法识别的日志:

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的原理图?  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     Nvidia ARM 平台是否能识别 USB2.0?

    观察原理图、 SMBUSZ_SS_SUSPEND、 USB_HUD_SDA 和 USB_HUD_SCL 是否悬空?

    您是否还可以探测 TUSB8041的24MHz 晶体时钟、看看是否有有效时钟?

    谢谢
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    此问题已通过硬件返工得到解决、它不是 USB 控制器或 USB 集线器问题。

    USB 集线器的复位信号异常、导致终端设备在电压稳定后不会复位。

    在校正之后、通常可以识别它。