This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:仅启用2个通道时的功耗

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217595/ds110df410-power-consumption-with-only-2ch-active

器件型号:DS110DF410

大家好、

有人能帮助回答以下问题吗?

如果我们假设采用2.5VDD、25C、则2个通道仅工作时的最大功耗\电源电流是多少?

此致、

近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    (7.5)所示的功率和电流测量值适用于4个工作和锁定通道(2.5V、25C)-对于2个工作通道、除以2。

    谢谢!

    Evan