This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:误码率测试

Guru**** 2838650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215652/dp83867e-bit-error-rate-test

器件型号:DP83867E

您好!

回顾该主题:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131987/dp83867e-test-setup-for-bit-error-test/4203728?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2525252520user%252525253A220364#4203728

我执行了必要的步骤:

对于此设置、PHY A 和 PHY B 将通过 RJ-45连接。 假设它们配置正确、它们应该能够建立链路。 这应该通过寄存器0x1[2]进行检查。 如果设置正确、则可以通过在 PHY A 上启用 PRBS 来启用设置测试、而 PHY B 将设置为反向环回。 然后、您可以通过寄存器0x72检查错误、在0x71中接收的字节数以及在0x17上检查 PRBS 状态。

它是不起作用的。 我可以问我应该怎么做吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能描述一下"它不工作"的意思吗? PHY 是否建立了链路? 请告诉我您用于在 PHY A 上启用 PRBS 和在 PHY B 上启用反向环回的寄存器写入操作

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法检测任何 PRBS 数据包。 我们尝试向0x0016寄存器写入以下数据:

    0xD000

    0x5000

    0x5004

    0xD002

    我想问问、启用 PRBS 数据包的写入顺序应该是什么样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表的第8.4.5节介绍了如何操作 PRBS。 首先、链路必须建立、并且必须在 PHY B 上启用反向环回。链路是否在 PHY B 上启用了反向环回?

    谢谢。

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何建立链路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了写作:

    向寄存器0x00写入0x1140、然后检查是否仍在建立链路

    电感

    我将0x20写入寄存器0x16、然后链路断开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当以太网线缆被插入时、链路应该被自动建立。 您可以在寄存器0x1 bit[2]中进行检查。  

    应在 PHY B 而不是 PHY A 上启用反向环回。然后应在 PHY A 上生成并检查 PRBS 数据

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 PHY B 和 PHY A 之间建立链路

    当我在 PHY B 上启用反向环回时、链路已消失。 此外、如果我首先在 PHY A 上启用 PRBS、那么链路也将消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启用反向环回后、请向我发送两个 PHY 的寄存器转储。  

    谢谢。

    大卫