This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:SPI、菊花链、并行。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217353/tcan1145-q1-spi-daisy-chain-parallel

器件型号:TCAN1145-Q1

您好,~团队。

TCAN1145-Q1是 SPI 接口、在使用多个器件时是否支持并行和菊花链连接?

例如、使用两个 TCAN1145-Q1、

并行连接:需要两个 SS(芯片使能)用于每个设备启用和共享 SCK、MOSI、MISO 线路。

菊花链: MISO->NEXT TCAN MISO 连接。

如果不能使用菊花链、有什么原因吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许真锡

    TCAN1145仅使用多个片选信号(nCS)支持多个 SPI 器件。 该器件无法为下游器件重复 SPI 数据。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott