This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848YB:DP83848YB

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848YB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213565/dp83848yb-dp83848yb

器件型号:DP83848YB

您好!
我们在设备上使用了 DP83848YB 器件。
在少数情况下(4到现在)、从客户处回来的设备以100Mb/s 的速度发出 Ping 信号、但以10Mb/s 的速度发出 Ping 信号(两种情况下均为全双工)。
仔细观察 PMD TX 信号时、输出信号不再是处于1V 峰值(在正确的设备上观察到)、而是处于240mV 峰值(时序还不错)。
注意:在10Mb/s 时、两种情况下的链路脉冲相似(~2V 峰值)。
如果您需要、我有一些示波器图。
问:什么可以导致这种行为?

注意:正在调查的部件是美国国家半导体的部件。

谢谢。

 Benoît μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Benoît

    只是想确认我的理解是否正确。  

    • 是否所有 DP83848 PHY 都无法 ping 通100Mbps? 或者、某些 DP83848能够以100Mbps 的速率执行 Ping 操作、而只有4个 DP83848 PHY 无法以100Mbps 的速率执行引脚操作?
    • 是的、示波器捕获功能会有所帮助。
    • 您还可以读取寄存器0x0004吗?

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您的答复。

    12000设备的设备能以100Mb/s 的速率正常工作

    将设备发运给客户时、3台设备工作正常、并以100Mb/s 的速率通过测试。
    但这3个通道不再能够以100Mb/s 的速度进行通信

    PHY 寄存器0x04 (ANAR)值为0x01E1、用于正确的设备和失败的设备。

    抱歉、我无法添加 pdf、png 或 jpg 模式的示波器捕获文件。 我收到一条消息"文件或 URL 不允许插入"。 程序是怎样的?

    谢谢!
    Benoît μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我和希尔曼一起工作。 由于 TI 正值星期五/复活节假期、他将能够继续此次讨论、下周开始。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benoit、  

    您是否能够将粘贴直接复制到聊天中、而不是插入它来上传示波器捕获?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    是的、它能正常工作...

    对于不良单元、它是一个250mV 峰值信号、不是对称信号:

    而对于正常单元、则是1V 峰值对称信号:

    使用相同的高速差分探头进行两次捕获。

    在我看来、下一步是检查收发器和脉冲变压器之间的电压、并验证其电压是否过低(这意味着变压器 正常、但收发器为 KO)。
    然后执行下一步以正确移除收发器并使用新收发器测试电路板。 旧收发器应发送给 TI 进行分析。

    还有其他想法吗?

    感谢您的观看、
     Benoît μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benoit、

    是的、检查收发器和变压器之间的电压有助于更好地了解变压器问题。  

    您还可以检查10Mbps 中的电压吗?

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    在两种情况下、10Mb/s 的链路脉冲信号在2V 峰值时是相似的 (电路板良好/不良)。 这就是我怀疑收发器而不是变压器的原因

    对于正常 电路板(2.2V 峰值):

    而对于不良电路板(2.1V 峰值):

    谢谢!
     Benoît μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benoit、

    可以检查寄存器0x0000至0x001E 中的正常 部件和不良部件、从而查看两者之间是否有不同的状态?

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    对于好的和坏的部分:
    -@0x00 BMCR = 0x3100
    -@0x1E 保留= 0x003F

    Benoît μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当通过以太网链路链接到测试台时:

    -------------------------------------------------------
    |注册             |良好的电路板|坏的电路板|
    -------------------------------------------------------
    |PHY_reg@0x00 BMCR | 0x3100 | 0x3100 |
    |PHY_reg@0x01 BMSR | 0x786D | 0x786D|
    |PHY_reg@0x02 PHYIDR1 | 0x2000| 0x2000|
    |PHY_reg@0x03 PHYIDR2 | 0x5C90 | 0x5C90 |
    |PHY_reg@0x04 ANAR | 0x0DE1| 0x0DE1|
    |PHY_reg@0x05 ANLPAR | 0x45E1 | 0x45E1 |
    |PHY_reg@0x06 ANER | 0x0007| 0x0007|
    |PHY_reg@0x07 ANNPTR | 0x2001 | 0x2001 |
    |PHY_reg@0x08保留| 0x0000 | 0x0000 |
    |PHY_reg@0x09保留| 0x0000| 0x0000|
    |PHY_reg@0x0A 保留| 0x0000| 0x0000|
    |PHY_reg@0x0B 保留| 0x0000| 0x0000|
    |PHY_reg@0x0C 保留| 0x0000| 0x0000|
    |PHY_reg@0x0D 保留| 0x0000| 0x0000|
    |PHY_reg@0x0E 保留| 0x0000| 0x0000|
    |PHY_reg@0x0F 保留| 0x0000| 0x0000|
    |PHY_reg@0x10 PHYSTS | 0x4015| 0x6815|
    |PHY_reg@0x11 MICR | 0x0000 | 0x0000 |
    |PHY_reg@0x12 MISR | 0x2C00 | 0x2E00|
    |PHY_reg@0x14 FCSCR | 0x0000 | 0x00FF |
    |PHY_reg@0x15 RECR | 0x0000 | 0x0009|
    |PHY_reg@0x16 PCSR | 0x0100 | 0x0100 |
    |PHY_reg@0x17 RBR | 0x0021| 0x0021|
    |PHY_reg@0x18 LEDCR | 0x0000 | 0x0000|
    |PHY_reg@0x19 PHYCR | 0xB021 | 0xB021 |
    |PHY_reg@0x1A 10BOSCH | 0x0904 | 0x0904 |
    |PHY_reg@0x1B CDCTRL1 | 0x0000 | 0x0000|
    |PHY_reg@0x1D EDCR | 0x6011| 0x6011|
    |PHY_reg@0x1E 保留| 0x083E | 0x083E |
    |PHY_reg@0x1F 保留| 0x0000 | 0x0000 |
    -------------------------------------------------------

    请您进行分析、
      Benoît μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benoit、

    感谢您分享这些信息。 我将尝试分析结果,并尽快回到你。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benoit、

    您能就这个问题与 FAE 联系吗? 他们可以让您联系 TI 的质量专家、从而就 IC 质量问题为您提供帮助。

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    TI 客户支持(Archie A.)让我进入 E2E 论坛。

    我现在非常确信以太网收发器已损坏。 但我们希望了解什么可能导致此类损坏、以便改进我们的产品或使用我们的产品。

    在一天结束时、收发器输出端应该有示波器迹线。

    我有一个问题:收发器中是否有任何可能对 SEU 事件敏感的非易失性数据?

    谢谢。
      Benoît μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是100Mb/s 错误电路板上的示波器屏幕截图:

    以10Mb/s 速率计算:

    Benoît μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benoit、

    我与团队 内部讨论您的问题。  由于在速度为100Mbps 时、3/12000的设备损坏、这似乎是芯片质量问题。 最好就您现在面临的问题与质量专家进行交流。 您的帐户是否分配了现场应用工程师? 如果是、他们可以为您提供有关您的问题的质量专家。

    由于在100Mbps 时只有3/12000发生损坏、因此电路板设计问题似乎不是主要问题。 芯片内部有一部分损坏。 质量专家将是适合您的情况的最佳方法。

    感谢您的理解。

    --

    此致、

    林希尔曼