This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH941AS-Q1:941

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, DS90UB941AS-Q1, CDCEL913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214482/ds90uh941as-q1-941

器件型号:DS90UH941AS-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB941AS-Q1CDCEL913、CDCE913

Ds90ub941as Q1是一款解串器。 这里我使用913作为941的参考时钟。 我只需要将0x56寄存器的值配置为0x01。 我是否需要配置任何其他寄存器。我使用的是分离器模式。 当913输出184mhz 至941时,一个屏幕有垂直条纹,另一个屏幕为黑色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS90UB941AS-Q1实际上是串行器、而不是解串器。 您无法将两个串行器连接在一起、因此我不知道您是如何在屏幕上看到任何内容的。 您可以参阅数据表、以查看兼容的串行器和解串器列表。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    当我使用192mhz 的时钟频率除以8155时,屏幕可以稳定地显示。

    使用 CDCEL913给出的192mhz 时钟频率时、发现频率略有抖动、以及图像周围出现锯齿状。

    从示波器可以看出、REFCLK 引脚的频率941也是不稳定的。

    我使用了941分离器模式、在使用913时钟频率时、是否需要配置941寄存器。 现在仅配置941的0x56寄存器。

    e2e.ti.com/.../1.mp4e2e.ti.com/.../6114.mp4

    感谢您的支持

    此致、

    惠州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucas,ñ a

    我是支持 Pateo 的 FAE。 对于上面的问题、希望大家能够帮大家弄清楚、是不是时钟抖动造成的、客户有没有需要做进一步的测试来确认。 期待您的指导。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠州和 Alan:

    您能向我发送一个方框图来说明您的系统设计吗? 941和913是无法连接到一起的串行器,所以我不明白您的系统是如何工作的 ,或者您是如何在显示屏上看到某些东西的。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    913指 CDCEL913时钟芯片。

    如图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠州市

    您能否为941AS 提供完整的编程设置? 您要为 SPLIT_CLK_CTL 寄存器配置什么?  

    为了专门针对 CDCE913提供支持、我建议创建一个单独的线程。 如果时钟频率发生变化、941AS 肯定不支持、这会成为另外一个问题-我无法从您的视频中判断这是真的还是测量错误。 此外、它看起来不像抖动-更像是巨大的频率偏差  

    - Casey