This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214-Q1:眼图测试、EQ、直流升压设置

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214-Q1, TUSB216, TUSB214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214190/tusb214-q1-eye-diagram-test-eq-dc-boost-seting

器件型号:TUSB214-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB216TUSB214

眼图测试。

即使 EQ 和 DC Boot 设置更改、输出结果也是相同的。
我应该额外检查什么眼图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的原理图和布局?

    请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slla593/slla593.pdf、 在启用源发送测试数据包之前、您是否已将测试装置连接到 TUSB214-Q1?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我上周向您发送了一封电子邮件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个
    引脚4 (SCL/CD)引脚未处于高电平。
    高电平不会出现、这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚状态

    BD69:3.3V 检查

    引脚11: Vreg -> 1.8V out 检查

    引脚5:RSTN ->强制短路和打开(重置)

    => Ping4 (SCL/CD)引脚没有高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seungyoung:

    似乎经销商向您提出了同样的问题。

    请参阅此 E2E 主题

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    你告诉我的地方没有更新。


    请回答上述问题。
    我还需要等待多长时间?

    1.使用 TUSB216测试板、确认了眼图模式操作的变化。 -->确定

      --> ECU 到 TUSB216测试板:USB 眼图测试

     
    2. TUSB214无法检查操作。  -->我想快速回答

     --> ECU 至 TUSB214 : USB 眼图测试 =>信号没有变化..

    从 TUSB216电路板中删除了 TUSB216、并使用了 TUSB214 (使用 TUSB214 VCC:3.3V)

    我希望很快就能解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Seungyoung:

    很抱歉给您带来不便。 我将对您在该主题中提出的问题进行评论(链接)。 为了跟踪该问题、您可以在那里提出问题、然后我关闭该请求单。 感谢您的理解。

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上面提到的分销商主题中留下评论。

    如果客户按照测试装置程序进行操作、现在我们可以从内部接近器件。 由于眼图显示即使升压电平发生变化也没有变化、这意味着器件无法正常工作。 因为客户说他们把 TUSB214-Q1放在了 TUSB216 EVM 上、我会询问客户是否检查引脚兼容性。 请注意、它们的操作并非完全相同。 有关兼容性、请参阅此主题(链接)。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致!

    Josh