This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:TUSB216-Q1带宽阐述

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216-Q1, TS3USB221A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217304/tusb216-q1-tusb216-q1-bandwidth-clarification

器件型号:TUSB216-Q1
主题中讨论的其他器件: TS3USB221A-Q1

我们正在研究 TUSB216-Q1转接驱动器的使用、但我在 TI 网页上看到了一个令人困惑的详细信息。  480Mbit 高速 USB 数据速率时、带宽如何达到240MHz?  此外、数据表似乎未在任何地方显示此内容、因此我认为这可能是错误的。  我们目前使用 TS3USB221A-Q1多路复用器时没有问题、并且提到带宽为900MHz、因此我们预计会接近。  您能为我们查看一下该参数吗?  谢谢。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    USB2.0为480Mbps (240MHz)。 同时、对于 TS3USB221A-Q1特性、此开关具有高带宽(900MHz)、可使信号传递具有最少的边缘失真和相位失真。

    此致!

    Josh