This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC176:SN65LBC176的 VOD

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217378/sn65lbc176-vod-of-sn65lbc176

器件型号:SN65LBC176

大家好、

我能知道为什么当 RL = 54欧姆时 SN65LBC176的最小差分输出电压仅为1.1V 吗? RS-485标准是否大于1.5V?

此致、

Xiaoying

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第4节说:

    这些收发器适用于 ANSI 标准 TIA/EIA−485 (RS-485)和 ISO 8482应用、前提是它们在此数据表的运行条件和特性部分中已指定。 TIA/EIA−485−A 和 ISO 8482:1987 (E)中包含的某些限制不符合或无法在整个军用温度范围内进行测试。

    我想此器件最初设计用于单向或全双工(RS-422)应用、只有一个端接电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    Clemen 是正确的-此器件在整个工作范围内不符合完整的 RS-485标准、虽然我无法100%确定为什么设计是这样做的、有几个原因-但最终它确实能够满足整个工作范围。 该器件的"65"和"55"型号允许的更高温度可能会导致低于 RS-485标准的降级-这就是"75"器件可以满足规格的原因。  

    一般而言、虽然我们不能在"65"型号上保证它、但您应该在0°C 至70°C 之间达到 RS-485规格(因为"75"和"65"在0°C 至70°C 之间的工作方式非常相似)、但超过此规格、可能会发生性能降级。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森