This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243:TRS3243和 TRS3243E 的比较表

Guru**** 2929940 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217243/trs3243-comparison-table-of-trs3243-and-trs3243e

器件型号:TRS3243

专家、您好!

您能帮助再次检查下面的比较表是否正确吗? 还可以帮助在空白选项卡下填写? 非常感谢!

项目编号

函数参数

原始供电方

新建来源

3.

供应商器件型号

TRS3243CDBR

TRS3243. e. CDBR

4.

电源(Vcc)

3V~5.5V

3V~5.5V

5.

输入阈值低(V)

6.

输入阈值高(V)

 

 

7.

输入逻辑阈值低电平(V)

 

 

8.

输入逻辑阈值高电平(V)

 

 

9.

输入电压范围(V)

-25V~25V

-25V~25V

10.

数据速率(k bit/s)

速率高达250kbit/s

500kbit/s

11.

ESD 保护(HBM)

±15kV

±15kV

12.

Ω 电阻(k Ω)

 

 

13.

回流焊曲线温度(℃)

 

 

14.

℃温度(̊ C)

-60C ~+150C

-60C ~+150C

15.

工作温度范围(℃)

0C ~+70C

0C ~+70C

 

 

 

此致、

Ann Lien     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    项目编号

    函数参数

    原始供电方

    新建来源

    3.

    供应商器件型号

    TRS3243CDBR

    TRS3243. e. CDBR

    4.

    电源(Vcc)

    3V~5.5V

    3V~5.5V

    5.

    输入阈值低(V)

    (VCC = 5V):0.8V (最小值);1.4V (典型值)

    (VCC = 3.3V):0.6V (最小值);1.1V (典型值)
    (VCC = 5V):0.8V (最小值);1.4V (典型值)

    (VCC = 3.3V):0.6V (最小值);1.1V (典型值)

    6.

    输入阈值高(V)

     (VCC = 5V):1.9V (典型值);2.4V (最大值)

    (VCC = 3.3V): 1.6V (典型值);2.4V (最大值)

     (VCC = 5V):1.9V (典型值);2.4V (最大值)

    (VCC = 3.3V):  1.6V (典型值);2.4V (最大值)

    7.

    输入逻辑阈值低电平(V)

     0V (最小值);0.8V (最大值)

      0V (最小值);0.8V (最大值)

    8.

    输入逻辑阈值高电平(V)

    2.4V (最低);VCC (最高)

     2.4V (最低);VCC (最高)

    9.

    输入电压范围(V)

    -25V~25V

    -25V~25V

    10.

    数据速率(k bit/s)

    速率高达250kbit/s

    500kbit/s

    11.

    ESD 保护(HBM)

    ±15kV

    ±15kV

    12.

    Ω 电阻(k Ω)

     300欧姆(最小值);10M 欧姆(典型值)

    [Vcc = V+=V-= 0V;Vo =+/-2V]

     

    300欧姆(最小值);10M 欧姆(典型值)

    [Vcc = V+=V-= 0V;Vo =+/-2V]

    13.

    回流焊曲线温度(℃)

     请参阅随附的文档

    请参阅随附的文档  

    14.

    ℃温度(̊ C)

    -60C ~+150C

    -60C ~+150C

    15.

    工作温度范围(℃)

    0C ~+70C

    0C ~+70C

    对于回流焊曲线-请参阅 TI 指南-我们不会在每个器件上发布信息-因为我们已经概括了所有器件-请参阅此处的文档: https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf?ts=1681830609991&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致!

    帕克·道德森