This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:当电源连接器时、CAN 器件损坏

Guru**** 2385470 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, SN65HVD251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216429/sn65hvd251-can-device-damage-while-the-power-connector

器件型号:SN65HVD251
主题中讨论的其他器件:TCAN1044A-Q1

大家好、

根据客户的反馈、由于距离较长、从电源到电路板 B 的电缆之间有一个连接器。

一旦连接器老化且 GND 引脚可能无法牢固连接、电路板 A 或电路板 B 上的 CAN 将损坏。

如果他们为两个板使用单独的电源、则不会出现问题。

我可以知道如何解决此问题吗?

使用具有更高共模电压范围的 CAN 解决方案是否有帮助?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    48V 电源有可能出现在 CANH/CANL 上吗? 是的、TCAN1044A-Q1等更高总线故障器件应该能够处理此情况。 您是否使用 SN65HVD251的 RS 引脚(引脚8)? 如果不需要、我建议使用 TCAN1044A-Q1作为升级。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    根据 客户信息、48V 电压不会出现在 CANH 和 CANL 上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    如果电路板没有牢固的接地连接、本地接地电位可能会漂移到+48V 电源。 CAN 总线共模基准的这种电势差异可能会导致 SN65HVD251等总线容错能力较低的收发器出现问题。 我同意切换至具有更高总线容错能力的较新版本 TCAN1044A 将有助于防止在这种情况下发生损坏。

    此致、

    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。 客户同意测试 TCAN1044A。