This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:该器件如何连接到 RJ45集成磁性元件?

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812EVM-MC, DP83TG720EVM-MC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216895/dp83867e-how-does-this-part-interface-to-rj45-integrated-magnetics

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件:DP83TG720EVM-MC、DP83TC812EVM-MC

大家好、

此器件的数据表表明它可以与 集成或分立磁性元件相连接。 但是、1000M 以太网集成 磁体的中心抽头始终具有单中心抽头引脚排列、4个线圈的所有中心抽头都已在 RJ45中连接在一起。 不符合此器件的要求。  

我认为 DP83867的这种特殊要求可能是由于每个端口的共模输出电压不匹配。 如果可以、是否可以通过交流耦合电容器将 PHY 信号连接到磁性元件? 利用该交流耦合电容器、是否可以使用这种集成磁性元件? (公共中心抽头)如果答案是"是"、应如何连接公共中心抽头? 是否直接连接到 GND?  

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    市场上有许多不同口味的1G Mag-Jacks;而不仅仅是中心抽头短。 例如、我们的 DP83TC812EVM-MC (具有 DP83867)具有兼容的1G MAG 插孔;AR11-4647。 DP83TG720EVM-MC (也具有 DP83867)具有7499111614A。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    谢谢!

    是的、我们可以找到不同的磁性元件、感谢您的建议。

    我很好奇为什么有些器件有这样的要求、而有些器件没有。 例如我们的器件需要 隔离式中心抽头、而 RT8211没有此要求(RT8211也是电压模式 MDI)。 这个问题也来自我的客户。

    此外、我还很好奇、如果中心抽头短接在一起、那么中心抽头如何接地并通过直流阻断电容器将信号从 PHY 馈送到变压器?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    我们仅在数据表中使用这些配置测试了我们的 PHY。 任何偏离此配置的情况仅由客户进行验证。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白。

    谢谢!

    John