This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1EVM:ALP 软件无法检测到

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1EVM, ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216742/ds90ub948-q1evm-cannot-be-detected-by-alp-software

器件型号:DS90UB948-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALPUSB2ANY

大家好、

对于 我们客户的一款 DS90UB948-Q1EVM 出现的问题、我们需要寻求您的帮助。 请参阅下面的问题详细信息。

DS90UB948有问题。 首次连接到 PC 后、ALP 检测到该信号。 接下来、固件更新正在 进行、且已崩溃。 ALP 不再看到该板后、立即重新启动电路板。 是否有办法更新电路板、即使 ALP 不再检测到它?

我想说明这个问题。

开始时、在 Analog LaunchPAD 中检测到器件。 我们可以肯定、因为我们是使用此应用读取序列号的。

固件更新过程中出现问题。 显示弹出窗口后、我们确认要更新固件。 一段时间后、看起来此操作未成功完成。

之后、无法在 Launchpad 中检测到产品。 我认为该问题可能与从板上移除固件有关。

此产品的其他7个器件上具有相同的更新、没有任何问题。

您需要回答的问题是:

  • 我们还能做些什么?
  • 我们可以转到特殊的引导加载程序会话并重新放置固件吗? 或者、您是否有我们可以使用的工具?

我要求我们的客户 按照用户指南第1.9节中的步骤以及第1.10节中的故障排除指南重新安装 ALP 软件、但未解决问题。

按照以下 E2E 主题中的说明手动更新 USB2ANY 的固件是否可以解决该问题?

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers-internal/f/amplifiers-internal-forum/1204746/usb2any-customer-support---firmware-update-failed

此致、

Danilo.