This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HAI:通过 TUSB320HAI 实现同步数据和充电

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320-HA-EVM, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217084/tusb320hai-simultaneous-data-and-charge-with-a-tusb320hai

器件型号:TUSB320HAI
主题中讨论的其他器件:TUSB320-HA-EVMTUSB320

大家好

我有一款 TUSB320-HA-EVM 开发板、我想要实现以下目标:

-通过 USB C 将 Android 设备连接到开发板(在这种情况下,我使用的是 Google 像素4a)
-通过开发板 micro-USB 插座将记忆棒连接到开发板
-能够从 Android 设备同时访问内存堆栈,同时为 Android 设备充电。

我已使用我认为正确的值对 TUSB320-HA I2C CSR 寄存器进行编程(使用 try.SRC 的 DRP)、所有 DIP 开关均关闭、并且我要从外部为电路板供电。 我没有对板进行任何更改。

如果我将记忆棒连接到电路板、然后将电路板连接到 Android 设备(通过 USB C)、并且电路板没有外部电源、Android 设备就可以访问记忆棒。 但 Android 设备不会充电。 在这种情况下、如果我回读 TUSB320-HA I2C CSR 存储器寄存器0x00至0x0a、我得到:0x30 X032 0x33 0x42 0x53 0x55 0x054 0x00 0x90 0x36。

如果我将记忆棒连接到板上、将外部电源连接到板上、然后将板连接到 Android 设备上、Android 设备会充电、但看不到记忆棒。 在这种情况下、如果我回读 TUSB32-HA I2C 存储器寄存器0x00至0x0a、我得到0x30 X032 0x33 0x42 0x53 0x55 0x054 0x00 0x50 0x36

要重复迭代、我无法找到任何机制来同时使用 TUSB32-HA 为 USB-C Android 设备充电以及访问插入开发板 micro-USB 连接器的 USB 记忆棒。 我可以做一个或另一个,但不是同时两个。 对于我们的客户来说、这已成为一个紧急/阻止事项、因此如果您能提供帮助、我将非常感激。

我知道我尝试做的是可能的,因为我从亚马逊买了它的工作: www.amazon.co.uk/.../B09J2MRL8S即我可以充电 Android 手机在使用它访问记忆棒的同时。 Amazon 适配器是一个 www.via-labs.com/product_show.php 、但我正在寻找一家名称更大的芯片供应商提供的器件。

非常感谢您能够提供任何帮助、如果 TUSB320-HA 无法正常使用、如果您能就不同的 TI 器件提出建议、我将不胜感激。


非常感谢


David Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫:

       TUSB320似乎需要为您的应用使用 PD 控制器、因此无法同时为 Android 设备(DFP)和读取记忆棒(UFP)充电。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复-您能推荐一款能够做到这一点的 TI 器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫:

      最好提交新票证和提及的 PD 控制器设备、票证将自动分配给 PD 组。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已创建新 TT。 网址是: e2e.ti.com/.../usb-c---pd-controller