This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更换 AD204/202

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216858/replacement-ad204-202

主题中讨论的其他器件:ISO122、ISO124

您好!

客户正在使用 AD202/204。

我使用了交叉参考搜索、但找不到替代器件。

是否有可以传输电力的替代产品?

此致、

Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    我们没有该器件的替代产品。  距离最近的器件是 ISO122或 ISO124、但这些器件不会通过隔离栅供电。