This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E009:使用此器件 TPD2E009DRTR 时需要确认。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06, TPD2E009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216398/tpd2e009-need-confirmation-for-the-usage-of-this-part-tpd2e009drtr

器件型号:TPD2E009
主题中讨论的其他器件:TPD4E1U06

大家好、

我们计划 在 ESD 保护原理图中使用 TPD2E009DRTR 部分。 我们将此部件与1Gphy IC 配合使用、即 连接到 RJ-45连接器的 DP83867IRRGZR。 我附上了原理图、以便更好地理解用例。

请与我们分享您的宝贵反馈。

谢谢。此致

- Teja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    以下是我们建议如何连接 ESD 器件、以在 PHY 和磁性元件之间实现 ethenet ESD 保护。

    有关针对 ESD 保护优化布局的提示、请参阅我们的 ESD 封装和布局指南。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的答复。 在上述您提到使用 TPD4E1U06的情况中、问题与信号的差分特性有关。 对于 RJ-45信号 DP 和 Dn、我们需要匹配 RJ-45信号的100欧姆阻抗。 如果我们使用的是  TPD4E1U06部分、则这些信号未进行区分、请参阅下面随附的图1。 由于这种差异性不匹配、SI 分析失败、因此未遇到100欧姆的阻抗。

    因此、我们计划使用 TPD2E009DRTR 部分、该部分将有助于遵循信号的差分特性。 请查看所附图- 2.  

    敬请告知我们是否可以使用 TPD2E009DRTR 器件来获得更好的差分特性、因为在应用中、该器件也被称为以太网。

    谢谢。此致、

    - Teja.

    图- 1.

    图- 2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    明白了您需要密切匹配布线的阻抗、该 图只是接线连接的一个示例。 当然、您可以在与图2相同的配置下使用 TPD2E009进行以太网 ESD 保护。

    此致、

    Sebastian