This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:输入选择上的逆变器

Guru**** 2776335 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216102/ts3usb221-inverter-on-input-selection

器件型号:TS3USB221
主题中讨论的其他器件:TS3USB3000

大家好!

对于使用 TS3USB221RSER 的设计、我要寻找具有的引脚兼容系列变体 输入选择引脚上的逆变器选项

我之前想到的是 TS3USB3000、因为其选择引脚 与1.8V 控制电压兼容、允许其直接连接
移动处理器的通用 I/O (GPIO)。 这是否能够使输入选择引脚上的信号反相?

TS3USB3000是最佳选择还是您可以推荐替代产品?  

谢谢你。

此致、

Kavita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定这是什么意思或逆变器选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我的意思是"Select"引脚有一个反相器选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 Select 引脚驱动为高电平或低电平。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    我认为您是指 TS3USB300?

    "开关选择(逻辑低电平= D+/D–至 USB+/USB–逻辑高电平= D+/D–至 MHL+/MHL–)"

    这会使信号反相吗?

    谢谢你。

    此致、

    Kavita.