This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:处理节点和晶体管信息

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216239/tca9548a-process-node-and-transistor-information

器件型号:TCA9548A

您好!

我正在寻找器件型号"TCA9548ARGER "中使用的工艺节点和晶体管数量。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Dhruv、

    遗憾的是、我们不能透露这一点、因为它是专有信息。 如果这用于可靠性(故障率)计算、   可以在我们的网站上使用 MTBF 计算器来进行估算。

    您可以提交客户支持申请、以获取包含这些信息的 PPAP 报告。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:  

    是的、它用于故障率计算。 MTBF 计算器可以为技术节点而不是整个 IC 提供拟合。 (如果我错了、请更正我)

    在哪里可以为客户支持申请获取 PPAP?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Dhruv、

    是的、您是否也可以提供需要计算的电源电压? 我可以根据提供的信息提供时基故障率计算(看起来 PPAP 报告不会提供正确的信息)。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。

    IC 的电源电压为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    根据您提供的 VCC、我能够通过内部计算器计算时基故障率。 我的结果如下:  
    总时基故障率:13.

    裸片时基故障率:2.

    封装时基故障率:11

    请告诉我可以提供哪些其他帮助。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、非常感谢!