This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:将 VDD1P0提升至1.1V

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216584/dp83867ir-lifting-vdd1p0-to-1-1v

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DP83869

 大家好、

我们的客户正在设计一个同时使用 DP83867 (QFN)和 DP83869 (QFN)的设计。

在理想情况下、它们可以将两个 PHY 的 VDD1P 轨合并为同一个轨、 令人惊讶的是、我们看到 VDD1P 轨对于 RGZ (QFN) 封装是不同的

DP83867:

 DP83869:

 

客户是否可以将两者连接到同一个1.1V 电源轨? 他们目前预计该轨的容差为~40mV、因此该电压仍应在1.155V 规格范围内。

谢谢、此致
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    只要客户能够保证电压保持在 1.155V 以下、就可以这样做。

    谢谢。

    大卫