This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:最大电流灌电流和用作 LED 灌电流

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC6C596, TCA6507, TCA9548A, TLC59283, TCA6418E, SN74LV595A, SN74HCS595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215809/tca6418e-max-current-sink-and-usage-as-led-sink

器件型号:TCA6418E
主题中讨论的其他器件:TCA9548A、 TLC59283、TCA6507、TPIC6C596、、、 SN74LV595A、 SN74HCS595

嗨!

我正在看一个这样的用例:

您会想到两个问题:  

1) 1)最大灌电流是多少? 其他较新的器件具有"最大接地引脚电流"规格或类似的规格、我找不到此器件对应的规格。 好奇每个 GPIO 的电流是25mA、还是器件的总电流。

2) 2)如果高侧4V 高于器件的电源、器件是否会继续灌入电流? 我认为是:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070800/tca6418e-gpio/3963241?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TCA6418E%20current#3963241 "器件 kΩ 启动时、所有 GPIO 端口均配置为输入、下拉电阻为50k Ω"

如果您有推荐的小芯片、很乐意提供更多有关用例的背景信息。 很确定这个家伙不是。 客户之前使用一些 NPCIC6C596ABQ 作为112个 LED 的低侧。 使能引脚用于 PWM 处理。 该部件现在为 NRND。

我一直在扫描我们的 LED 产品系列 和逻辑 产品系列以寻找解决方案、到目前为止、顶级竞争对手似乎是7个 TLC59283 (LED)或可能是16个 TCA6507、以及一组 I2C 开关(如 TCA9548A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来像是 TPIC6C596/5的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cameron、

    我同意、 如果 TPIC6C596已经使用了 NPCIC6C596、那么它可能是最直接的实现方式。 我会将该线程传递给我们的 LED 团队、获取他们的想法。

    至于 TCA6418E、每个引脚上的50mA 绝对最大值和25mA 建议运行电流、但是针对此组件在总功耗方面的主要总体考虑因素为热性能。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个线程似乎使其符合逻辑、所以我想 LED 人员没有任何可添加的内容。

    我建议使用'595逻辑功能-每个器件最多可驱动8个输出、且均可轻松控制、菊链式连接。 您只需要一个 SPI 时钟+数据线、和一个用于从内部移位寄存器"复制"输出的 GPIO (这可以防止加载数据时随机闪烁)。 '595也具有 OE 引脚、因此可以在此施加 PWM 信号以进行调光。 每个输出端都需要一个限流电阻器(可能与2个 LED 共享)。

    我有一个应用手册、其中详细介绍了这些器件的使用以及您可能会遇到的所有问题。  https://www.ti.com/lit/scea117 

    移位寄存器可通过4V 电源供电、而且无需 Vout > Vcc。 考虑到只有3或4个控制信号、可以使用转换器将控制器需要的任何信号转换为4V 电源。

    我可能会查看 SN74LV595A 和 SN74HCS595。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的帮助! 一直在寻找一些解决方案的高低电平、这给了我一些线程来确定