This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:SDA 和 SCL 低电平输入电压争用 B、A 呢?

Guru**** 2538070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216483/tca9517-sda-and-scl-low-level-input-voltage-contention-b-but-how-about-a

器件型号:TCA9517

大家好、  

我的客户询问 VILC (SDA 和 SCL 低电平输入电压争用)、数据表第7.5章似乎仅显示了 SDAB 和 SCLB。 (= 0.4V 典型值)。  

因此、他们想知道 A、SDAA 和 SCLA。 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 A 侧没有失调电压或争用。 只有 B 侧 I/O 是特殊的;A 侧 I/O 只有 VIL。 请参阅数据表的第9.3.3节和第10.2.2.2节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纽约州

    Clemens 是正确的-静态电压偏移用于允许信号双向通过。 仅 B 侧上需要此操作。

    此致!

    Danny