This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:USB3.0兼容性测试上行故障

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199159/tusb8042a-usb3-0-compatibility-test-upstream-fail

器件型号:TUSB8042A

TX 测试
长通道:整体信号测试结果:失败!

RX 测试
短通道:在 TD.1.8接收器抖动容差测试(5GT/s)下失败

故障在5GT/s 时发生

请根据电路和测试结果假设原因。

请提供一个电子邮件地址、我可以将电路和测试结果附上该电子邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能 PCB 上的布线太长、ps 将板级配置文件发送到专用内存。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian
    您是否收到了我2月23日发送给您的电子邮件(带附件)?
    如果没有、请发送私人消息至
    如果没有、请告诉我您的私人邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到文件。

    您可以接受我的朋友请求并发送私人消息吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian
    我问如何将文件附加到您提到的私人信息中。
    如果您没有收到邮件、请告诉我如何发送私密消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiro:

      抱歉、我没收到消息。  

      是的,您可以发送到私人留言。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我在几周前向 Brian 发送了一封私人邮件、其中附上了原理图和 PCB 样式图、但我希望您已经收到了这封邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiro:

       上行端口的迹线 看起来很好、5Gbps 时只有2 in 或1dB 的损耗。

      USB 上游连接器是如何安装的? 穿孔?

    此致

    布赖恩

        

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上游连接器为 SMD 型。
    不过、由于连接器和 TUSB8042AI 位于 PCB 的不同侧、因此使用穿孔过孔在连接器附近穿孔也会对电路模式进行穿孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiro:

      建议移除 ESD 器件并查看是否产生影响。

    此致

    布赖恩