This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:引脚35/36设置

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215213/tusb4020bi-pin35-36-set-up

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件: TUSB4041I

嗨、团队,

您能否评论一下如何配置 TUSB4020BI 的 PIN35和 PIN36? 客户的要求如下。
1.系统为此设备提供3.3V 和1.1V;
2.该器件的上行端口连接到 USB2.0端口,其中一个下行端口连接到 eUSB (类似于 SSD),另一个连接到 USB2.0 A 类
3.主机可通过 I2C 访问 TUSB4020BI ,且该设备被配置为 SMBUS 模式(1000 101);
4. USB2.0 Type-A 接口有一个 eFUSE

此致,
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个引脚35/36都需要为 PD。

    这是什么意思 呢?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian,ñ a

    您能解释一下为何引脚35/36都需要为 PD 吗? 如果 SMBus 的地址拉低、似乎不正确。  

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚35是 集线器支持电源开关时的 PD。 如果不支持、则无需使用 PD。

    当两个引脚都下拉时、地址应为44、不是很严格?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian,ñ a

    Unknown 说:
    3. 主机可通过 I2C 访问 TUSB4020BI、且器件配置为 SMBUS 模式(1000 101);
    如果预期地址为1000 101x、是否可以下拉引脚35/36? 

    此致、

    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB4041I 器件从地址为1000 1xyz、其中:

    •X 是复位时成组/SMBA2/HS_UP 引脚的状态

    •Y 是复位时 FULLPWRMGMTz/SMBA1引脚的状态

    •Z 为读写(R/W)位;1 =读访问、0 =写访问

    所以1000 101表示为高电平。 哪个地址为0x45。

    对于0x44、它不起作用?