This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:ISO1430的非隔离式版本?

Guru**** 2907090 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1420, ISO1430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216511/thvd1400-non-isolated-version-of-iso1430

器件型号:THVD1400
主题中讨论的其他器件:THVD1420ISO1430

您好、支持团队、

我当时正在寻找没有隔离的 ISO1430替代产品。 通过比较 ISO1430和 THVD1420的数据表、我可以假设总线侧基本相同。

THVD1420是否最适合仅应在远程位置隔离(通过 ISO1430s ...)的 RS485网络?
我更喜欢相同的信号行为上的所有节点有关上升和下降时间,振幅,失真等...

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    THVD1420将是非隔离式 ISO1430的最佳选择-但有一些注意事项:

    VOD - ISO 器件上的差分输出电压会更高(通常)-尽管这两种器件都符合 RS-485标准、因此无论一个器件是否输出稍高的 VOD、它们都应该能够相互通信。

    故障保护:与 ISO1430的+/-18V 相比、THVD1420仅允许高达+/-16V 的电压-虽然我们拥有更强大的 RS-485器件、但这些器件可能开始在时序规格方面存在更大差异-因此实际上没有一个选项可以保留大部分参数和保护电压范围。

    时序-转换时间相似-但 ISO 器件的传播延迟更慢(这将是一个主题-因为隔离栅会增加传播延迟时间)。

    此外、这可能是离 ISO1430最近的非隔离式器件。 话虽如此-如果这些警告对于系统本身而言是不可接受的、请告诉我、您是否有任何需要满足的严格时序要求、以了解我们是否可能有更强大的器件-但1420是壁橱。  

    此致!

    帕克·道德森