This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:接口通信

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216517/sn65dsi86-interface-communication

器件型号:SN65DSI86

您好!  

对于 SN65DSI86实施、我有一个问题。

借助这个转换器 IC、我可以访问 eDP 面板的驱动器 IC。 我怎么能做到呢? 在 SN65DSI86的数据表(https://www.ti.com/lit/pdf/sllseh2)中、它进行了如下说明:

"SN65DSI86还支持 DSI 通用读写操作。 使用 DSI 通用读取和写入、外部 GPU 可配置 SN65DSI86内部寄存器并与 eDP 面板通信。 DSI 通用读取和写入也用于面板自刷新(PSR)。 为了使用 PSR 功能、eDP 面板必须支持 PSR、GPU 必须支持生成通用读取和写入而不会停止视频流。 必须在视频消隐时间执行通用读取和写入、才能使 PSR 正常工作。"

从上面的描述来看、我认为 GPU 可以通过 MIPI I/F 访问 eDP 面板 但我找不到任何关于它的信息。 如何获得相关操作指南? Thnaks.

Chilun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chilun

    您可以使用本机 AUX 交易或 AUX 上的 I2C 通过 AUX 通道访问面板。   有关更多详细信息、请参阅第8.4.5.2.1节本机辅助事务和第8.4.5.3节 I2C-over-AUX。

    谢谢

    大卫