This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:MIPI 转 LVDS

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216395/sn65dsi84-mipi-to-lvds

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI-TUNER

大家好

客户想要通过系统的 MIPI DSI 接口连接 SN65DSI84以转换 LVDS 信号>> LCM (支持1920*1080)我想问、如果可能、是否有任何用于后续 SN65DSI84的驱动程序代码或初始代码信息? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何当前参考代码、但这里有旧的参考代码: e2e.ti.com/.../2006135。 它可能会实现较旧版本的初始化序列。 您需要遵循数据表中的顺序。 您还可以使用 DSI 调谐器帮助配置寄存器设置。

    谢谢。

    察赫